您好!
此 TI 控制器 IC 是否支持 NXP ICODE DNA 标签及其所有功能? 或者、客户是否只能实现此标签上可用功能的子集?
谢谢! 如果您有任何疑问、请告诉我。
Ryan B.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
让我根据您需要澄清的两组功能来详细说明我们可以/不能支持的功能以及原因:
硬件:
对于数据速率、我们的器件支持高达26.69kbps 的数据速率、因此53kbps 超出了规格范围。 理论上、他们仍然可以使用直接模式0来支持该功能、但我们不支持这样的应用。 也就是说、只有少数几个标签使用53kbps、因此26.69kbps 应该足以满足任何应用的需求。
对于1.5m 范围、该范围在很大程度上取决于读取器器件和输出功率。 此类应用使用栅极天线和高功率发送器(正因如此、其产品页面在规范中提到了栅极宽度)。 此类系统非常昂贵、并且与 TRF7970A 应考虑的应用不是很接近。 我们的器件的功能接近于智能手机中 NFC 芯片的功能、这些芯片平均在1-5cm 的范围内读取标签。
软件:
上述软件功能可支持 TRF7970A、因为它是一款 NFC 收发器、可为用户提供大量控制。 NFC 端完全能够发送和接收处理上述功能所需的命令。 但是、从软件方面来看、我们没有任何示例来处理这些标签的这些功能、 而这种开发将取决于最终客户开发和测试、包括 NXP 原始签名可能需要的任何算法、而我从这些签名中查找的是一种专有的安全方法。