This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:与 NXP 标签兼容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/667626/trf7970a-compatibility-with-nxp-tag

器件型号:TRF7970A

您好!

此 TI 控制器 IC 是否支持 NXP ICODE DNA 标签及其所有功能? 或者、客户是否只能实现此标签上可用功能的子集?

NXP 产品页面

NXP 产品介绍书

谢谢! 如果您有任何疑问、请告诉我。

Ryan B.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    让我根据您需要澄清的两组功能来详细说明我们可以/不能支持的功能以及原因:

    硬件:

    • 高达53kbit/s 的数据速率
    • 距离高达1.5m

    对于数据速率、我们的器件支持高达26.69kbps 的数据速率、因此53kbps 超出了规格范围。 理论上、他们仍然可以使用直接模式0来支持该功能、但我们不支持这样的应用。 也就是说、只有少数几个标签使用53kbps、因此26.69kbps 应该足以满足任何应用的需求。

    对于1.5m 范围、该范围在很大程度上取决于读取器器件和输出功率。 此类应用使用栅极天线和高功率发送器(正因如此、其产品页面在规范中提到了栅极宽度)。 此类系统非常昂贵、并且与 TRF7970A 应考虑的应用不是很接近。 我们的器件的功能接近于智能手机中 NFC 芯片的功能、这些芯片平均在1-5cm 的范围内读取标签。

    软件:

    • AES 加密引擎
    • NXP 原始签名

    上述软件功能可支持 TRF7970A、因为它是一款 NFC 收发器、可为用户提供大量控制。 NFC 端完全能够发送和接收处理上述功能所需的命令。 但是、从软件方面来看、我们没有任何示例来处理这些标签的这些功能、 而这种开发将取决于最终客户开发和测试、包括 NXP 原始签名可能需要的任何算法、而我从这些签名中查找的是一种专有的安全方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    非常感谢您提供了快速而详细的答案。 客户已收到您的反馈、他们有以下后续问题。 您能否就此提供任何指导?

    "我们目前使用的是 ISO15693协议。 我们需要改为 ISO18000-3M1或 ISO4443来实现这些安全功能、还是只能通过 ISO15693通过软件访问这些功能? 代码 DNA 似乎支持 ISO 18000-3M1和 ISO15693-2、3。 我不确定 ISO15693的-23版本有何不同。”

    谢谢你。
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    这将是 NXP 的一个问题。 我们可以支持 ISO18000-3、ISO14443和所有 ISO15693。 标签所需的并不是我们规定的。