请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2510 您好!
我尝试实现的基本代码是将芯片状态从 RX 更改为 TX。 MARCSTATE 寄存器正在读取芯片处于 TX 状态。 但未设置 packetSentFlag。 没有传输。 我使用的是 TI 开发套件、因此我不会填写硬件有任何问题、因为如果芯片在开始时处于 TX 模式、那么芯片的性能会令人满意。
我在 TI e2e 社区中搜索过。 很多人都有同样的问题。
如何进行调试?
谢谢
Venu