This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:CC2510在 RX 到 TX 过渡期间进行搜索

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/617549/cc2510-cc2510-hungs-up-during-rx-to-tx-transition

器件型号:CC2510

您好!

我尝试实现的基本代码是将芯片状态从 RX 更改为 TX。 MARCSTATE 寄存器正在读取芯片处于 TX 状态。 但未设置 packetSentFlag。 没有传输。 我使用的是 TI 开发套件、因此我不会填写硬件有任何问题、因为如果芯片在开始时处于 TX 模式、那么芯片的性能会令人满意。

我在 TI e2e 社区中搜索过。 很多人都有同样的问题。

如何进行调试?

谢谢

Venu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venu:

    如果您通过 SmartRF Studio 控制电路板、电路板是否正常工作?

    谢谢、
    Fredrik