请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2543
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
请告诉我 CC2650可以支持的频率范围阶跃吗?
例如、CC2543的阶跃仅为1MHz。
我检查了数据表、但找不到它。
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.