This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:确认射频频率范围阶跃

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/616432/cc2650-confirm-the-rf-frequency-range-step

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2543

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
请告诉我 CC2650可以支持的频率范围阶跃吗?

例如、CC2543的阶跃仅为1MHz。

我检查了数据表、但找不到它。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 专家:
    请您在美国时间的今天结束前向我讲解我的问题的答案吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信 TRM 中的23.3.3.1.5是有效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您的回答。
    我将向我的客户报告这一点。

    此致。
    Kaka