This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:双门锁销、问题2

Guru**** 2523420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/616118/cc2510-dcoupl-pin-question-2

器件型号:CC2510

此问题与以下内容相关:低功耗射频工具->低功耗射频工具论坛-> CC2510双门锁销。

对于上述引脚、我们注意到去耦应为1uF。 在我们的电路中、我们注意到从 PM2 (睡眠模式)唤醒时具有相当大的浪涌电流。 我们看到、该浪涌电流与去耦电容器的值有关。

所有文档都显示了该电容器的值1uF。  我们注意到在 CC2510EM-Version2和 CC2510EM-V3板上测量的浪涌电流存在差异。 CC2510EM-V3的浪涌电流要低得多。 测量实际安装的去耦时、其值似乎为100nF。 在 CC2510EM-V2电路板上使用此值可提供相同的较低浪涌。 在我们自己的设计中、我们看到同样的结果- 使用100nF 时、从 PM2唤醒时的浪涌降低。

是否有理由不将 DCOUPL 上的去耦电容更改为100nF?

是否可以更改 CC2510EM-V3的文档以显示100nF 的实际值。

此问题也将针对 CC1110提出。

此致

Niels Harthøj è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hei Niels、

    如 CC1110/CC2510文档中所述、DCOUPL 电容器必须为1uF。 实际上、如果 DCOUPL 上有一块100nF 电容器的电路板、这是错误的。

    如果从 PM2唤醒时的浪涌电流是一个问题、我建议增加 VDD 去耦。

    med vennlig hilsen、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    感谢您的快速回复。

    我们的问题是、我们在几个批次中收购了大量 CC2510 EM v3.0电路板。 在这些器件中、我已经测试了几个、所有器件都在 CDCOUPL 引脚上具有这个100nF 的小型电容器。 看起来不像是错误。 去耦合的实际需求是什么?

    当 CPU 进入 PM2时、内部稳压器关闭、电容器放电、对于1uF、时间常数似乎在100-150ms 左右。 当 CPU 进入激活模式时、电容器再次以 合理的高电流充电。

    在我们测试的应用中、这将使电流消耗 在100nF (与 EMv3.0相同)时比1U 去耦合降低约25%。

    此致

    Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    这是一个错误。 电容器对内部 LDO 进行去耦、且电容器必须为1uF。

    电流消耗高出25%听起来太多。 您的用例是什么、您如何测量电流消耗?

    Mvh Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    CPU 定期唤醒、侦听信息并再次进入 PM2。

    通过对超级电容器放电来测量电流。 1U 电流为~10uA、100nF 电流为~7uA。 在15分钟内测量为平均值。

    此致

    Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    这听起来很合理。 遗憾的是、我不建议在 DCOUPL 引脚上使用小于1uF 的电容。 该值来自 LDO 的设计要求、建议确保在所有临界条件下正常运行。 这也是我们在测试和表征中使用的方法。

    当然、您可以自由地在特定应用中使用另一个值进行评估、但这样做是由您自己承担风险的。

    此致、
    Fredrik