This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在哪里可以找到适用于 CC2650的 TIRTOS 802.15.4库?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/614609/cc2650-where-i-can-find-the-tirtos-802-15-4-library-for-cc2650

器件型号:CC2650

尊敬的专家

在哪里可以找到适用于 CC2650的 TIRTOS 802.15.4库?
当尝试通过 CCS 在802.15.4上实施射频通信时、TIRTOS 中没有用于802.15.4的 driverlib 和 rf_patch。
SmartRF Studio 7也没有导出功能。
因此、我们无法获取802.15.4的 SmartRF_SETTINGS 文件。
请给我一些评论。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、CCS 没有802.15.4 driverlib。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄

    感谢您的评论。
    那么、如果你想使用 driverlib、你该怎么做呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?