请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 尊敬的专家
在哪里可以找到适用于 CC2650的 TIRTOS 802.15.4库?
当尝试通过 CCS 在802.15.4上实施射频通信时、TIRTOS 中没有用于802.15.4的 driverlib 和 rf_patch。
SmartRF Studio 7也没有导出功能。
因此、我们无法获取802.15.4的 SmartRF_SETTINGS 文件。
请给我一些评论。
谢谢你。