This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:MSP-EXP430FR5529LP 上的 NFCLink -是否应焊接 IRQ 选择引脚?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, UNIFLASH, TRF7970A, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/623439/dlp-7970abp-nfclink-on-msp-exp430fr5529lp---should-the-irq-select-pins-be-soldered-on

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTRF7970AMSP-EXP430F5529LP

尝试在新接收的 MSP-EXP430FR5529LP/ DLP-7970ABP 组合上实施 NFCLink 示例。

按照用户指南(slou386a)小心操作,似乎有 IRQ 选择引脚跳线在位置1 -但我们的7970没有这些引脚。 这些是否应该焊接在上,或者我们的新版本(我们的版本是4.7)是否有其他方法来实现这一点,或者...?

我们在5529 LED1上看到 LED 心跳、表明7970正在正确初始化-对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    新的 LaunchPad (v4.7、sloa386a 对 V4.5的引用)默认情况下应在正确的引脚上焊料、以便在开箱即用的情况下使用 NFCLink 示例。 您应该能够在不进行任何修改的情况下读取标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    非常感谢您的快速回复。 是的、我确实会在文档中看到对7970不同修订版本的引用。 V4.7没有引脚、但焊料"blob"似乎正在跳接 IRQ 位置1。 不过、我仍然看到现场没有标签的连续 LED。

    USB 6似乎是正确的;将其(嗯,所有它们)配置为115200、8、N、1。  USB 固件校验和 AOK、然后安装。 绝望地、甚至尝试了 UniFlash 整体擦除选项。 Nuthin"。

    我肯定缺少一些简单的东西来获得干净、新鲜的开箱即用体验。

    不幸的是、此设置无法成功完成-是否可能只是在 Windows 10上无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LouEEEE:

    我刚刚在 Win10计算机上进行了测试、没有任何问题。

    您使用哪些标签?

    此外、在使用 Uniflash 进行编程时、您必须在尝试连接到 GUI 并检测标签之前对 LaunchPad 进行下电上电。

    老实说、如果您需要快速的开箱即用设置、也许您应该尝试 TI 开发的 NFCLink 独立固件: http://www.ti.com/lit/pdf/slou452

    不同的 GUI、但该快速入门指南也是最新的硬件。 您可能会更幸运。

    Stollman 提供的 NFCLink 解决方案是一个非常具体的解决方案、适用于需要 NCI 接口的系统-例如 Windows/Android 等典型操作系统设置。 因此、您可能会发现我们的 NFCLink 独立解决方案无论如何都能更好地满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫、再次等待回复。

    根据您关于 TI 开发的独立固件- slou452的建议。 固件安装 AOK。 在尝试连接到应用程序(TI NFC 工具版本1.8)之前,TRF7970A 会对现场的任何标签做出相应的响应。 其中包括 TI Tag-It 和我们用于测试的各种其他 el Cheapo "密钥卡":ISO 15693s 和 ISO 14443A... 所有闪存 LED2。

    是的、我正在执行所有简单的操作;安装后重启 LaunchPad 等

    LaunchPad 提供的所有(3) COM 端口均设置为115200、N、8、1。 (也在 COM 端口 FIFO 缓冲器关闭时尝试过这些测试;没有区别)

    TI NFC 工具版本1.8:AutoConnect 显示为立即连接到 LP;Disconnect 按钮立即显示。 但是、窗口左下角的红色"已连接"指示灯仍为红色、不指示 FW 版本。 应用程序已冻结;可以选择无选项卡或任何按钮。

    当我(物理)断开5529时、COM 选项卡报告我们收到了未知的数据包:

    COM 端口为:COM7 VID=2047
    接收到未知数据包
    接收到未知数据包(长度0x05)
    COM 端口为:COM6 VID=2047
    COM 端口为:COM8 VID=2047

    下一步:即将使用 P401R 尝试所有这一切...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    嗯... 在电路板插入后执行 Refresh Available COM 后、您可以截取 TI NFC 工具 GUI 的 Advanced COM 选项卡的屏幕截图吗? 我想查看 COM 端口的枚举目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高级 COM 视图:

     

    "室内设备驱动程序报告"一致:

    (在插入 MSP-EXP430F5529LP 之前,仅配置 COM1端口-正如我们所期望的那样)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    啊…… 嗯、我想我当时可能对这个问题有一个想法。 看起来 Windows 10为 USB CDC 端口安装了默认驱动程序、而不是可能导致问题的 TI 驱动程序。

    COM8 "USB 串行设备"应该是 CDC 端口、但这是默认的 Windows 驱动程序安装。

    您能否尝试按照我在上面发布的入门指南第2.4节进行操作、最适合 Windows 10使用 TI 驱动程序尝试并更新该 COM 的 USB 驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    在 MSP430和 CDC 以及 Windows 10上做了一些阅读、然后自己做了一些测试。 由于 CDC 更改、两个 GUI 在 Windows 10上看起来都不可操作。

    Stollman GUI 对此不会修复、但我将开始调查 TI NFC 工具 GUI 的问题。

    在找到解决方案之前、很遗憾、您必须使用较旧的 Windows 版本... 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 :(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (这对我来说更有意义、因为我记得最近读到一位 TI 工程师-来自 MSP Group 的人? 曾写过有关 Weindoze 10的问题...)

    接下来、抱歉。 我应该走的道路上的大部分线索都是在 slou452文档中找到的-你们花了很多精力来编译!

    但是、您是对的;实际上、我没有安装 CDC 驱动程序的路径。 驱动程序管理器列表中的其它设备部分仅在 Windows 获取 MSP 端口并将其配置为“通用”USB 串行设备之前短暂显示-建议 Win 10和上面注释的驱动程序的更深层问题似乎是...

    也就是说、我没有可以更新其驱动程序的"其他"设备。 (我将花很短的时间研究是否可以体外安装 USB 驱动程序,而无需连接其设备...) Jeesh、我讨厌 Windows。

    哦、是的。 刚刚记住了其它内容:尝试手动安装驱动程序、但未连接 MSP-EXP5529LP。 我确实在设备树中得到了另一个设备-非常简短-但驱动程序不会安装、因为它没有数字签名...

    幸运的是、这就是为什么我们要保留 Win7和 XP 虚拟机的原因、我们实际上每年需要使用 Windows 两次。

    在我们的世界中、实际的操作系统是 OS X。是否更好? UNIX。

    更新:

    在 Windows 7上进行了大量实验...  好消息/坏消息...

    不好:MSP-EXP430F5529LP 版本完全不会爱上它。 没有。 Bupkiss。 与 Windows 10上相同的 msgs。 驱动器?

    COM 端口为:COM6 VID=2047
    接收到未知数据包
    接收到未知数据包(长度0x05)

    好消息:MSP-EXP432P401R 固件运行得绝对完美。 阅读所有内容;很棒的内容。 至少这将为我们提供更好地理解整个 TRF7970的基础...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LouEe!

    我终于解决了这个问题。 我正在连接一个适用于 Windows 10的 GUI:

    e2e.ti.com/.../TI-NFC-Tool.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将立即尝试。 谢谢、Ralph!

    遗憾的是、尽管道路上的颠簸导致我们在过去的几周中花费了大量的时间、然后又回到了 Win 7。。。 我们只是花更多的时间来处理管道问题、而不是实际完成工作。

    对于我们可能需要 Windows 的任何 TI 食品链实验(不仅仅是 TRF7970),Win 10是一个安全的选择。 也就是说、还有其他驱动程序或其他问题吗?

    ----

    我可能太快了、无法将这个"解决我的问题"标记为...! 似乎是我已使用的相同版本? 两 个字节均为 v1.8 - 3、581、440字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LouEe!

    这是一个奇怪的修复、但在 Windows 10中编译 GUI 时、问题本身就解决了。 不知道为什么 Windows 会关心这一点、如果我想过这样简单的修复、我会在几周前做的。。。。

    至于 Win10与 Win7、我认为其他团队有时仍面临 Win10挑战。 目前、我们唯一支持的 GUI 是您使用的 GUI、因此现在它可以正常工作、从 TI 的 NFC 侧看、没有问题、但仍有一些产品线在解决其他 Win10问题。