This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:如何为3.7V 锂聚合物电池充电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TMS37157, BQ24202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/627176/tms37157-how-to-charge-a-3-7v-li-polymer-battery

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他部件:TMS3705BQ24202

您好!

我已经完成了与基于 TMS3705的 RFID 读取器的通信。 我想直接使用从射频场获取的能量为电池充电。  

我提到了这一点:

我使用 UC27424D 来增强 RFID 读取器侧的射频场,但在长时间充电阶段,响应器侧的电荷电容器的电压最多达到2V,预计接近6V,以使正常通信成为可能。 我想从射频场汲取的电流过大。

是否有任何其他方法可以为 3.7V 锂聚合物电池充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于一种情况、电池充电功能仅限于输出~3.4V、最大输出电压为3.55V、因此不会达到3.7V。 对于两种情况、它可以提供的最大电流为2mA。 因此、您需要在该电流限制范围内工作。 您的应用是否能够克服这些限制?

    至于通过射频提供的电源、我必须向产品团队咨询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要修改我之前的评论、我没有意识到 VBAT 只是一个输入、而是我在阅读 DS 规格后做了评论。

    咨询产品团队后、需要更多信息来帮助提供更多反馈。

    1) 1)说明了为实现应用目标而对电池充电的电压/电流要求
    2) 2)说明要求来自何处(我们不理解目前需要6V 电压为3.7V 电池充电...)
    3) 3)您的电池充电器器件原理图(不清楚需要连接什么、使用什么器件、是否使用 SHT21等)

    此外、关于从射频场获取更高电压、您可能会在本应用手册中找到一些有用的信息: www.ti.com/.../slaa480.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~

    感谢你的帮助。 您所需的信息如下所示:

    1) 1)我的制造中需要15mA 的充电电流。
    2) 2) 6V 是根据 TMS37157数据表执行正常运行所需的 VCL 电压。 当电池充电器 IC (例如,bq24202)连接到 VCL 点以从射频场获取充电电流时,电压会下降到大约2V,因为从射频场汲取的电流太大。 在这种情况下、TMS37157无法正常运行。
    3)正如我在上面提到的、电池充电器器件类似于 bq24202。 在我的应用中,VBAT 未连接到 TMS37157和 MSP430 (没有 SHT21)。 我使用直流/直流从电池中提供3V 电源。

    到目前为止、我放弃了在通信时充电的想法。 但是、我仍然想知道、如果我使用基于 TMS3705的读取器站并使用5V 电源、射频场可以提供多少充电电流来直接为3.7V 锂聚合物电池充电? 距离更好、读取器和响应器小于10mm。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的最后一句更正:"读取器和响应器之间"的距离小于10mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我随函附上一份文档、其中包含基于 TMS37157在以下范围内进行的一些测量的充电电流统计信息: e2e.ti.com/.../PaLFI_5F00_current_5F00_supply_5F00_110318_5F00_KA.PDF

    在 PaLFI 目标板上、使用了板上的标准天线以及 Neosid 的较大天线。