This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/623748/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A

您能否告诉我决定上升时间的因素是什么?

例如、高 Q 天线是高压摆率?

 

我们正在使用 TRF7970A 开发 RFID 读取器。

下面是100%OOK 的情况。

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、您好!

    您能否详细说明"上升时间"是什么意思? 还有、请求背后的顾虑是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了图片、这意味着 T4。

    最好的爬梯

    Naoki Okazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、您好!

    图片看起来没有正确上传到 E2E、您可以再试一次吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki -
    您询问的是 ISO15693-2中的 T4、对吗? (100% ASK 的载波调制、其中 T4是载波幅度的5%至60%之间的上升时间)

    我认为很可能是这样。

    将 Q 值保持在20-25以下、您应该可以正常-如果您需要帮助、请发送详细信息(电感@ 13.56MHz、采用复数阻抗=> R + j 表示法、如果可能)、我将帮助您进行查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我认为您所指的图-正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

     

    谢谢、您回答正确。

    很抱歉、由于我的 PC 出错、我无法粘贴。

    此外、它是 T3、而不是 T4。 我想知道哪些因素会改变(决定) T3。

    我们现在面临的问题是时间(t1+t3)超过9.44us (t2小于9.44us)。  

     

    此致、

     

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki -  

    您还没有在这里描述问题。  

    ISO15693标准允许 T1 + T3的范围为6uSec 至13.94uSec

    T2的范围可以从2.1uSec 到什么是 T1值。