This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 请看一下我的问题。
我正在使用 tms3705从 tms37157读取数据。 我正在使用通用读取页命令读取第9页、其中我使用微控制器写入了5个字节(即0x4F、0x50、0x51、0x52、0x53)。
问题是、我始终只从 tms37157接收8个字节的重新接收、其中前5个字节始终为0x7E、0x00、0x4F、0x51、0x02 (预期为0x52)、后3个字节为随机字节。
从接收到的第5个字节来看,数据传输似乎失控。
示波器中的 TXCT 和 SICO 信号如下所示:
奇怪的是、在传输5个字节后、接下来的3个字节将出现更大的延迟、大约为1ms 或3ms、并且值是随机的。
是否有人可以指出什么可能导致问题?
好的、感谢您的建议。
我对 RFID 通信非常陌生。 请告诉我、为什么我的实验中距离越小、沟通就越困难、而不是越简单? 还是与天线 问题相关?
在我的项目中、距离要求在5mm 和20mm 之间、但我的设计现在只能在 通信距离在15mm 和30mm 之间时工作(这意味着只有用户数据、不包括 CRC、已正确接收)。
下面是有关我使用的天线的信息:
对于 TMS3705:天线尺寸:32mm*43mm; 电感: 425uH; 电线直径:0.2mm;电缆长度:150mm;电阻:6.7Ω Ω; 圆圈:不确定;
这里是图片:
我 已经按照您的建议做了正确的操作,扭转导联,移除 R3和 C2,然后将两者短接,用22uF 电容器替换 C10。 除了我在 CR 中添加并联电容、频率从135.1更改为134.4、更接近134.2。 但情况并没有更好。
然后、我开始专注于查看响应者的设计。 在查看 TMS37157上 RF 引脚的波形后、我确认未完全发送响应。 波形如下所示:
TMS37157的响应将始终为96位、这使得持续时间大约为12.2ms。 与下面在线文档中正常工作的读取操作的波形相比、 我认为响应者出现了问题。
我想知道为什么我的响应波形的振幅持续下降、然后突然衰减、以2V 恒定电平结束。 似乎响应者自行停止响应。 这是否是天线问题?
下面是响应者的设计: