Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2500, CC2510
主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2500、 CC2510
工具/软件:TI-RTOS
我使用 CC2650设计 半双工 FHSS 通信,、因此我需要在 Tx 和 Rx 之间切换并 每3ms 更改一次频率。
我尝试使用 API:
rf_postCmd (handle、(rf_Op*)&rf_cmdf、rf_PriorityNormal、NULL、0) //更改 频率
rf_postCmd (handle、(rf_Op*)&rf_cmdPropRx、rf_PriorityNormal、&rf_callback、IRQ_RX_entry_Done) //更改 频率
有时它正常工作、有时会出错、我找不到有关开关 TX/RX 的驱动程序并更改 TI 的频率、是否有人可以共享已测试的有关此问题的驱动程序?
帮助!