This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:CC2543 + CC2591

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2543, CC2544, CC2592, CC2530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/611473/cc2543-cc2543-cc2591

器件型号:CC2543
主题中讨论的其他器件:CC2591CC2544CC2592CC2530

您好!

我想问的是、CC2543 + CC2591的参考电路设计和布局是什么? 还是 CC2544 + CC2591?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emerlito、

    首先、我强烈建议使用 CC2592而不是 CC2591。 92是91的更新和改进版本、更容易正常工作。

    话虽如此、使用 CC2592等"大功率"器件具有挑战性。 正确布局对于获得良好的射频性能至关重要。

    对于与 CC2592相关的所有内容、我建议遵循 CC2538-CC2592EM 参考设计。 CC2543/4器件可从这些器件的任何相应参考设计中派生出来。 这两个芯片之间的接口可与38-92设计中的接口相同、仅需一个分流器即可满足潜在的调优需求。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的建议。

    现有经过基准测试的设计使用 CC2591作为前端、我们将仅将收发器更改为 CC2543。

    我的问题是收发器-前端匹配网络和天线侧、我们将通过 SMA 连接器使用外部天线。

    因此、我正在寻找用于 CC2543+CC2591组合的良好参考。 我现在要检查的是已经可用的 CC2530+CC2591参考设计。

     如果我使用此参考并将收发器更改为 CC2543、您在设计和 PCB 布局中还有什么其他输入?

    谢谢!