请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2543 主题中讨论的其他器件:CC2591、 CC2544、 CC2592、 CC2530
您好!
我想问的是、CC2543 + CC2591的参考电路设计和布局是什么? 还是 CC2544 + CC2591?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fredrik、
感谢您的建议。
现有经过基准测试的设计使用 CC2591作为前端、我们将仅将收发器更改为 CC2543。
我的问题是收发器-前端匹配网络和天线侧、我们将通过 SMA 连接器使用外部天线。
因此、我正在寻找用于 CC2543+CC2591组合的良好参考。 我现在要检查的是已经可用的 CC2530+CC2591参考设计。
如果我使用此参考并将收发器更改为 CC2543、您在设计和 PCB 布局中还有什么其他输入?
谢谢!