请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SMARTRF06EBK 工具/软件:Code Composer Studio
作为标题、我如何实现目标? 我使用 LBT 示例和 rfNode 示例、但随后它会出现错误。 我知道如何实现这一点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
作为标题、我如何实现目标? 我使用 LBT 示例和 rfNode 示例、但随后它会出现错误。 我知道如何实现这一点吗?
您好!
除非您完全了解原始专有命令的工作原理、否则我不建议合并这些示例。 您可能会发现专有射频用户指南 对您有所帮助。 我将创建一个将 LBT 添加到 EasyLink 的功能请求、因为这样一个功能是合理的。
如果您想尝试自己执行、我建议在 EasyLink.h/c 中添加一个新函数、该函数会提前使用载波传感执行传输。 请使用现有的 EasyLink_transmit 函数、并以与 LBT 示例中所示类似的方式扩展 TX 命令。 不幸 的是、我没有足够的时间指导您逐步完成这一过程、但如果您提出了一些实施方案、我可能会为您提供支持。