请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 您好!
我正在使用 RF430FRL152H EVM 和"普通"RFID 扫描仪。 扫描仪支持 ISO 15693。 我的问题是解决问题。 我尝试从 ADC 读取 FRAM 寄存器。
固件手册显示了启动地址 F8B0和8字节块。 现在我的问题是,f8b0是物理地址,或者我必须使用阻塞地址 F8B0/8 (8字节/块),或者是
地址 f8b0块地址0? RF430FRL152补丁也存在同样的问题。 扫描仪工作正常、我通过读取 标准标签进行检查(例如、 D7电压-2k)
我可以读取所需的字节,我得到一个良好的读取信号和大量字节,只是不是我所期望的......
提前感谢
Gunter