This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL125H

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/609356/rf430frl152h-rf430frl125h

器件型号:RF430FRL152H

您好!

我正在使用 RF430FRL152H EVM 和"普通"RFID 扫描仪。 扫描仪支持 ISO 15693。 我的问题是解决问题。 我尝试从 ADC 读取 FRAM 寄存器。

固件手册显示了启动地址 F8B0和8字节块。 现在我的问题是,f8b0是物理地址,或者我必须使用阻塞地址 F8B0/8 (8字节/块),或者是

地址 f8b0块地址0? RF430FRL152补丁也存在同样的问题。 扫描仪工作正常、我通过读取 标准标签进行检查(例如、 D7电压-2k)

我可以读取所需的字节,我得到一个良好的读取信号和大量字节,只是不是我所期望的......

提前感谢

Gunter

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    包括虚拟寄存器和 ADC 结果在内的 NFC 数据的 FRAM 存储器存储开始从 ISO15693规范的0号块开始。 因此、您的 RFID 扫描器必须请求读取块0、而不是块 F8B0。

    并非所有读取器都用于读取8字节数据块、您可能需要检查您的"RFID 扫描仪"是否会这样做。