请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件: TMS3705、 UCC27424-Q1
你(们)好
我已经测试了 TRF7970A 的评估套件。
我的应用程序是一个带有一些按钮的控制面板。
操作人员必须在口袋中贴上腕表标签、或者更好地贴上标签才能使用面板。
用户无需按下"标签"上的按钮即可打开控制面板。
如果操作员离面板超过5米、则不应激活。
不需要安全性。 任何标签都正常。
天线的最大尺寸为135x65 mm。
借助晶闸管标签和 TRF7970A 评估模块、读取距离为50mm。 增加天线不会解决任务。
是否可以将 TMS3705与 UCC27424-Q1搭配使用?
还有哪些其他解决方案?
此致
Goran