This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用13MHz 与134kHz 的读取距离

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TMS3705, UCC27424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/607753/trf7970a-reading-distance-using-13-mhz-versus-134-khz

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: TMS3705UCC27424-Q1

你(们)好

我已经测试了 TRF7970A 的评估套件。

我的应用程序是一个带有一些按钮的控制面板。

操作人员必须在口袋中贴上腕表标签、或者更好地贴上标签才能使用面板。

用户无需按下"标签"上的按钮即可打开控制面板。

如果操作员离面板超过5米、则不应激活。

不需要安全性。 任何标签都正常。

 

天线的最大尺寸为135x65 mm。

借助晶闸管标签和 TRF7970A 评估模块、读取距离为50mm。 增加天线不会解决任务。

是否可以将 TMS3705与 UCC27424-Q1搭配使用?

还有哪些其他解决方案?

此致

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Goran、

    对于5m 范围、您需要了解 TI 没有器件的 UHF RFID。 对于低频 RFID 等范围、13.56MHz 的高频 RFID 是不可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    读数距离不是5米

    使用腕表标签读取距离必须为30 cm 或以上

    在药格读数距离中使用标签的距离必须为1米或以上

    读取距离必须小于5米。

    此致

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Goran、

    明白。 但是、借助这些天线尺寸和最小读取范围规格、我们的所有产品都不是仍然适用的。