This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 晶体管的无线运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC1310, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/608118/wireless-operation-of-transistors

主题中讨论的其他器件:CC2640CC1310TRF7970A

大家好、TI 支持团队。

我是南朝鲜的“无主义者”的“红云池”。

我对制造场效应晶体管(FET)等电子器件感兴趣。

最近、我们致力于 无线操作这些器件。

但是、如您所知、晶体管是三端器件、其中一端的电压或电流控制其他端子的电气行为。 (分别为源极、漏极、栅极电极。)

不过、据我所知 、NFC 或蓝牙 只能操作 两端器件、就像我所知。 对吗?

我想问您如何无线操作晶体管。

如果您 向 我推荐可用的模块、我将不胜感激。

(可能是蓝牙、NFC 等)

提前感谢您。

非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangyoon、

     我不清楚您对无线晶体管的要求。   如果您正在寻找无线模块、我们有多种模块、例如 CC2560MODA。  请在此处查看: www.ti.com/product/CC2650MODA 。  

    我希望这对您的寻求有所帮助。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangyoon -  

    您所描述的似乎是使用 GPIO 通过无线电接口控制晶体管操作。

    例如、CC3220、CC2640/50、CC1310/50、TRF7970A + MCU 和 RF430CL33xH + MCU 可以根据您需要的类型以这种方式为您提供帮助(上面列出的无线电分别代表我们提供的部分产品系列、从 Wi-Fi、BLE、低于1GHz 和 NFC (最后两个)开始)。  

    使用来自任何 MCU 的 GPIO 可以驱动晶体管或 FET 栅极的基极。 这很常见。  

    请参见下图、其中您可以看到 GPIO 输出(~3VDC 变为高电平或低电平)如何控制晶体管。  

    借助 SimpleLiink 生态系统、您可以找到 CC3220、CC1310/50和 CC2640/50中通用的基本示例

    dev.ti.com/.../tidrivers_project_zero.html  

    希望这对您有所帮助。