This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:通过 SPI 与 STM32F407处理器集成

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/649864/trf7960-integration-with-stm32f407-processor-via-spi

器件型号:TRF7960

您好-  

我们正在尝试将 TRF7960与我们具有 STM32F407处理器的定制硬件集成(通过 SPI)。 根据 TRF7960上的勘误1.1、我们需要在写入和读取操作期间切换时钟的极性。 http://www.ti.com/lit/an/sloa140a/sloa140a.pdf

我们正在尝试确定在读取和写入周期之间不重新初始化 SPI 的情况下更改极性的最佳方法? 我知道这不是 ST 论坛、但我相信有人可能已经解决了。

提前感谢您。 期待您的任何帮助。  

此致、

Piyush

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyush、

    遗憾的是、我们论坛上没有真正的活跃社区成员或使用 ST 部件的任何人、因此在这里获得任何帮助是一件很长的事情。

    对于 MSP430、极性开关是在不对外设进行完全重新配置的情况下完成的。 只需将外设置为复位、更改设置并使其再次退出复位即可。 也许可以使用类似的方法、但否则您需要检查 ST 如何进行类似的简单更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    感谢您的回答。 我从 ST 获得了一些帮助。 重新初始化的时间非常短(1uSecond)、因此我们可以更改读取和写入之间的极性。

    我现在在获取库存时遇到另一个问题。 将为同一个创建新帖子。 谢谢!