Other Parts Discussed in Thread: TRF7960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7960 您好-
我们正在尝试将 TRF7960与我们具有 STM32F407处理器的定制硬件集成(通过 SPI)。 根据 TRF7960上的勘误1.1、我们需要在写入和读取操作期间切换时钟的极性。 http://www.ti.com/lit/an/sloa140a/sloa140a.pdf
我们正在尝试确定在读取和写入周期之间不重新初始化 SPI 的情况下更改极性的最佳方法? 我知道这不是 ST 论坛、但我相信有人可能已经解决了。
提前感谢您。 期待您的任何帮助。
此致、
Piyush