This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:将 VDD2X 置于0V

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/648699/ccs-rf430frl152h-put-vdd2x-to-0v

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

当我通过移除 RFPMMCTL0中的 EN_V_dob 来禁用 VDD2X 时、VDD2X 的电势仍为1.3V。 是否可以将其配置为0V?

谢谢、

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    我不认为电压可以完全关断、但我需要在星期一回到办公室时进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    很抱歉耽误你的时间。 我对器件设置进行了一些测试、似乎无法将器件配置为使 VDD2X 输出0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,无论如何都谢谢!