请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2543 所有、
该器件数据表中的最大存储温度显示为125C。 是否可以在150°C 的温度下存储此器件? 是否有任何测试数据需要显示?
-Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所有、
该器件数据表中的最大存储温度显示为125C。 是否可以在150°C 的温度下存储此器件? 是否有任何测试数据需要显示?
-Leo