This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:最高存储温度

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/648752/cc2543-max-storage-temp

器件型号:CC2543

所有、

该器件数据表中的最大存储温度显示为125C。 是否可以在150°C 的温度下存储此器件? 是否有任何测试数据需要显示?

-Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    可以在任何温度下存储器件、但我们没有数据来确认器件是否会按照规格运行、如果超过数据表绝对最大额定值中列出的存储温度。 请参阅脚注1、其中包括:

    "应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。"

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 JXS、

    TI 能否在高达150C 的存储温度下执行任何质量测试?

    -Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、Leo。

    没有计划对器件进行认证、以获得更高的存储温度额定值。

    祝你一切顺利