您好!
随附原理图。
我使用 Mifare 经典标签进行测试。 我能够读取标签、但无法写入标签(Adafruit 884)
之前我已经使用 Adafruit 362个标签进行了检查。 它工作正常、我能够读取和写入标签。 但是对于新的(例如,Adafruit 884),我可以读取但无法写入。 这两个标签都是 Mifare 经典标签、并且都具有相同的规格。 请帮助 进行调试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
随附原理图。
我使用 Mifare 经典标签进行测试。 我能够读取标签、但无法写入标签(Adafruit 884)
之前我已经使用 Adafruit 362个标签进行了检查。 它工作正常、我能够读取和写入标签。 但是对于新的(例如,Adafruit 884),我可以读取但无法写入。 这两个标签都是 Mifare 经典标签、并且都具有相同的规格。 请帮助 进行调试。
您好 Preethi、
看起来您不是在使用特殊直接模式进行通信、因此我怀疑您使用的是直接模式0。 如果是这样、我们不支持 Mifare Classic 的 DM0调试、因为与 DM0相比、特殊直接模式功能更强大且更可靠(但也有缺点)。 特别直接模式应用手册为 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa214
现在、我也可以查看您的原理图、因为我确实注意到了您需要解决的一些问题。
1) 1) VDD_X 电容器必须为2.2uF 和10nF、因此您有一个太多的10nF 电容器、您应将10uF 电容器更改为2.2uF 电容器。
2) 2)我们建议 Band_GAP、VDD_RF/PA 和 VDD_A 的大容量电容器为2.2uF、而不是10nF。
3) 3) EN/EN2的下拉电阻应为10k。
4) 4) IRQ 不应具有下拉电阻器、请将其移除。