This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2545:无法在 cc2545中下载代码

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2545

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/640878/cc2545-unable-to-download-code-in-cc2545

器件型号:CC2545

您好!

 我将 cc2545连接到 cc 调试器、它显示绿色 LED、但在 IAR 目标选择窗口中显示。 和设备管理器中  

但相同的调试器和相同版本的 IAR 对于另一个 PCB 都可以正常工作、因为它们都具有相同的电路。

PLZ 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否比较了工作电路板和非工作电路板的电流消耗? 此外、该器件是否使用 SmartRF Studio 显示和运行?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smart RF Studio 中也没有出现设备。出现错误是“USB not recognized”(无法识别 USB)和“Drivers are not installed successffully”(未成功安装驱动程序)。 这些错误的原因可能是什么。 是该操作系统版本吗? 如果是、TI 网站中提供的驱动程序适用于哪个操作系统版本(Windows)? 在笔记本电脑中、检测到设备、但在台式机中未检测到。

    请帮助我找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于您使用 CC 调试器与器件通信、请参阅 CC 调试器用户指南、了解有关支持的操作系统的信息。 如果您在 PC 上安装了 SmartRF Studio、则应安装所需的驱动程序。 您能否在 Windows 设备管理器上看到 CC 调试器、但设备未被识别? 如果您能够测量器件的电流消耗、它可能会提供调试提示。

    此致、