Other Parts Discussed in Thread: CC2545
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2545 您好!
我将 cc2545连接到 cc 调试器、它显示绿色 LED、但在 IAR 目标选择窗口中显示。 和设备管理器中
但相同的调试器和相同版本的 IAR 对于另一个 PCB 都可以正常工作、因为它们都具有相同的电路。
PLZ 帮助我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Smart RF Studio 中也没有出现设备。出现错误是“USB not recognized”(无法识别 USB)和“Drivers are not installed successffully”(未成功安装驱动程序)。 这些错误的原因可能是什么。 是该操作系统版本吗? 如果是、TI 网站中提供的驱动程序适用于哪个操作系统版本(Windows)? 在笔记本电脑中、检测到设备、但在台式机中未检测到。
请帮助我找出原因。