This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A / SPI 设计问题...

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/639767/trf7970a-trf7970a-spi-design-question

器件型号:TRF7970A

您好 RFID 朋友、

专家的一个问题:我们正在构想一种基于 TM4C 作为主机 MCU 的设计、在距离主机 MCU 较远的地方、即不在同一 PCB 上、整合可能的2个 TRF7970A。 我们设想使用电缆连接到"中央电路板"的分立式 RFID 读取器。

SPI 连接设备的最大安全距离是多少? 是否有任何特定注意事项-射频干扰/其他? -与 TRF7970A 相关?  

我们已经与其他读取器在长达10米的距离内进行了实验。 这里是否有任何测试数据-或其他人提供的其他里程报告? 这种实施?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LouEEEE!、

    谢谢您的提问、我可以肯定地为您提供一些反馈、但对于射频、除了确保 TRF7970A PCB 上没有数字线路穿过射频线路之外、没有太多需要担心的、这是一种标准设计实践。

    然后、对于远距离 SPI、简单明了的一点是 SPI 只能用于 PCB 上。 因此、即使布线良好、许多源也引用了 SPI 工作的最大电缆长度为10英尺、这是您希望使用 SPI 获得的距离的1/3。 即使具有良好端接、电缆的电容也可能变得太大、无法克服 SPI 通信。

    但是、您的应用程序几乎不唯一、我们实际上有一份应用手册、其中介绍了解决此问题的方法。 通常、您希望使用 RS-422等用于远距离通信的协议、本应用手册介绍了如何使用 SPI 和 RS-422实现长电缆长度的详细信息: www.ti.com/.../slyt441.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的笔记。 好的;首先、我将阅读(!):[引用 USER="Ralph Jacobi"]……如何使用 SPI 和 RS-422来实现较长的电缆长度: www.ti.com/.../slyt441.pdf 

    如果我们考虑无论如何增加系统的复杂性、那么我可能应该更广泛地提出这个问题。 由于我们要采用的大多数/许多与外设相关的示例设计通常涉及其他一些 MCU、这是首选/可取的方法吗?

    远程更新功能是我们的一大关注点。 naïvely 到引导加载程序的功能(在 TM4C129上)、我们计划以这种方式提供更新、我们相信只能更新一个 PCB 上的固件。 我猜这是不可能通过 RS-422实现的、例如、

    什么是基线设计、使我们能够为这些远程外设(例如 MSP430/432-TRF7970A)提供基本通过 TM4C129进行中介的更新?

    UART 类型的连接是否是首选方法? 或者、由于我们可能会将 BLE5整合到该设计中、因此可能会将读取器和其他"端点"置于 BLE 网络中。

    相同的蠕虫、不同的 CAN ...

    出于此类考虑、标准是什么? -是否有一套最佳做法? 没错。 我看到未来有更多的阅读内容...

    非常感谢您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LouEe!

    老实说、我使用的所有应用都没有远距离传输 SPI 数据。 我们将看到天线使用与 PCB 更远的同轴电缆运行的应用、但并不是整个 TRF 设置。 因此、我不确定最佳实践是什么、也不确定这类应用的基线设计是否与 NFC 相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ralph、

    这是一种有趣的方法。 将天线(e)放置在较远的距离可解决个问题...

    您是否有此类解决方案的示例应用/甚至原理图?

    此外、TRF7970是否应该能够通过两个天线进行"收听"-当然、这是明智的编程?

    什么质量的同轴电缆/电路可能支持10米的链路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE!

    我与同事讨论了同轴电缆的想法、以便获得有关10m 设置的一些反馈。 老实说、当我发表我的帖子时、我忘记了您正在使用的显著长度、而且我之前没有看到10m 应用、因此我想了解更多详细信息。 同轴电缆1-2m 没有问题、但10m 将会突破许多界限。 第一、您需要确保在屏蔽方面有一条非常好的电缆、对于第二、寄生效应需要足够低、以便您仍可以调节天线(电容可能是其中更大的问题)、 对于三种情况、线路上会出现功率损耗、因此读取范围会因此减小。 对我们来说、很难说出功率损耗的程度、因为我们从未尝试过这样的情况。 最后、我认为这个想法可能不是最明智的方法。

    即使使用1-2米同轴电缆、我们也没有任何示例/应用手册、但我们的天线调优指南对于这一点至关重要、因为您需要使用随附的电缆对天线进行调优。

    我认为 UART 也能正常工作、但您需要保持低数据速率、并且可能需要小心电缆的端接。

    BT 的音质也越来越好、甚至只是一种廉价的专有无线解决方案、用于传输您所需的任何数据。