您好 RFID 朋友、
专家的一个问题:我们正在构想一种基于 TM4C 作为主机 MCU 的设计、在距离主机 MCU 较远的地方、即不在同一 PCB 上、整合可能的2个 TRF7970A。 我们设想使用电缆连接到"中央电路板"的分立式 RFID 读取器。
SPI 连接设备的最大安全距离是多少? 是否有任何特定注意事项-射频干扰/其他? -与 TRF7970A 相关?
我们已经与其他读取器在长达10米的距离内进行了实验。 这里是否有任何测试数据-或其他人提供的其他里程报告? 这种实施?
太棒了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 RFID 朋友、
专家的一个问题:我们正在构想一种基于 TM4C 作为主机 MCU 的设计、在距离主机 MCU 较远的地方、即不在同一 PCB 上、整合可能的2个 TRF7970A。 我们设想使用电缆连接到"中央电路板"的分立式 RFID 读取器。
SPI 连接设备的最大安全距离是多少? 是否有任何特定注意事项-射频干扰/其他? -与 TRF7970A 相关?
我们已经与其他读取器在长达10米的距离内进行了实验。 这里是否有任何测试数据-或其他人提供的其他里程报告? 这种实施?
太棒了!
您好 Ralph、
感谢您的笔记。 好的;首先、我将阅读(!):[引用 USER="Ralph Jacobi"]……如何使用 SPI 和 RS-422来实现较长的电缆长度: www.ti.com/.../slyt441.pdf
如果我们考虑无论如何增加系统的复杂性、那么我可能应该更广泛地提出这个问题。 由于我们要采用的大多数/许多与外设相关的示例设计通常涉及其他一些 MCU、这是首选/可取的方法吗?
远程更新功能是我们的一大关注点。 naïvely 到引导加载程序的功能(在 TM4C129上)、我们计划以这种方式提供更新、我们相信只能更新一个 PCB 上的固件。 我猜这是不可能通过 RS-422实现的、例如、
什么是基线设计、使我们能够为这些远程外设(例如 MSP430/432-TRF7970A)提供基本通过 TM4C129进行中介的更新?
UART 类型的连接是否是首选方法? 或者、由于我们可能会将 BLE5整合到该设计中、因此可能会将读取器和其他"端点"置于 BLE 网络中。
相同的蠕虫、不同的 CAN ...
出于此类考虑、标准是什么? -是否有一套最佳做法? 没错。 我看到未来有更多的阅读内容...
非常感谢您的想法。