This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC8531+CC2590,无线麦克风程序

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/640981/cc8531-cc8531-cc2590-wireless-microphone-program

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2590

大家好、感谢大家以前提供的所有帮助、

现在、我们使用 CC8531 + CC2590设计、PurePath 无线配置器参考程序中的固件来修改生成的、现在可以实现无线音频传输、请参阅官方网站 www.ti.com.cn/.../tidm- 无线麦克风? KeyMatch =% E6% 97% A0% E7% B10% B10% E9% A6% A5% 85% 8B E9% A3% 8E & tisearch = Search-CN-低于14ms 传输距离100m、附件是官方设计指南。

问题如下:

延迟:我们现在使电路板成为音频传输的大延迟、我是否可以减小延迟、哪些方面需要改进? 下图是我们使用的项目文件的屏幕截图。

2音频噪声:音频传输、噪声很大。 当音频部分不需要无线传输时、音频质量不错、但使用无线传输时、噪音很大、索引相对较差。
3.传输距离:现在我们发送和接收的传输距离仅为10cm,如何改善传输距离。
发送器原理图(TX)如下所示:

 

接收器(RX)原理图如下所示:

 

PCB 物理地图、发送器的上部、接收器的下部、天线是陶瓷贴片天线。

 

帮助我分析问题的原因以及如何改进

非常感谢。

                  延迟大:我们做出来的板子现在传音频延迟很大,请问想降低延迟,需要从哪些方面做改进?下图为我们使用的工程文件截图。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC8531

    尊敬的所有人:
    我的客户使用 CC8531+CC2590设计了无线麦克风、现在遇到一些问题。 请您给我一些建议吗?
    大延迟。 电路板现在具有很大的延迟、以及如何降低延迟?
    高噪声。 音频传输和接收具有高噪声、但线控传输效果良好。
    距离。 现在、使用陶瓷贴片天线时的距离仅为10米。 如何增加传输距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iris、

    我对1和2无能为力。 这可能与 CC8531之外的电路有关。

    它们需要调整射频性能的距离。 我在原理图中看不到任何天线匹配组件、它们是否验证了天线效率是否符合预期? 射频布局是否与参考设计中的布局相同? 他们是否在天线端口进行过任何传导射频测量以验证性能?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我合并了两个线程、因为它们显然与同一个系统有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:

    感谢您的回复。 关于#1和#2、任何联系人都可以帮助查看配置是否正确或优化配置是否正确? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、CC8531的程序延迟是否可降至10ms 以内?

    一般 CC8531传输距离是多少米?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这是不可能的。
    2.在办公室中使用 CC8531 USB 软件狗和耳机板时,角落处的距离为~25米。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要。延迟、红色区域有一种选择方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改为 SLAC 流格式将使您能够将延迟降低到13.3ms。 从立体声更改为单声道将使您能够进一步减少到10.7ms。