主题中讨论的其他器件: CC2590
大家好、感谢大家以前提供的所有帮助、
现在、我们使用 CC8531 + CC2590设计、PurePath 无线配置器参考程序中的固件来修改生成的、现在可以实现无线音频传输、请参阅官方网站 www.ti.com.cn/.../tidm- 无线麦克风? KeyMatch =% E6% 97% A0% E7% B10% B10% E9% A6% A5% 85% 8B E9% A3% 8E & tisearch = Search-CN-低于14ms 传输距离100m、附件是官方设计指南。
问题如下:
延迟:我们现在使电路板成为音频传输的大延迟、我是否可以减小延迟、哪些方面需要改进? 下图是我们使用的项目文件的屏幕截图。
2音频噪声:音频传输、噪声很大。 当音频部分不需要无线传输时、音频质量不错、但使用无线传输时、噪音很大、索引相对较差。
3.传输距离:现在我们发送和接收的传输距离仅为10cm,如何改善传输距离。
发送器原理图(TX)如下所示:
接收器(RX)原理图如下所示:
PCB 物理地图、发送器的上部、接收器的下部、天线是陶瓷贴片天线。
帮助我分析问题的原因以及如何改进
非常感谢。
延迟大:我们做出来的板子现在传音频延迟很大,请问想降低延迟,需要从哪些方面做改进?下图为我们使用的工程文件截图。μ A