请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 我有带 DLP 板的 Launchpad F5529LP。
我已经构建并加载了 All_NFC_modes、但 NFC 工具未看到设置。
我看到 COM7用于调试、而 COM8用于应用、但它不会在工具中连接、并且我没有从具有终端的 COM8中获取任何内容。
该工具看起来需要一个 NFC_Link、我不确定从何处获取、以及放置它的位置。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.