This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:LaunchPad 和 DLP 的新功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/639009/trf7970a-new-to-launchpad-and-the-dlp

器件型号:TRF7970A

我有带 DLP 板的 Launchpad F5529LP。

我已经构建并加载了 All_NFC_modes、但 NFC 工具未看到设置。

我看到 COM7用于调试、而 COM8用于应用、但它不会在工具中连接、并且我没有从具有终端的 COM8中获取任何内容。

该工具看起来需要一个 NFC_Link、我不确定从何处获取、以及放置它的位置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您拥有什么版本的 Windows?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7赢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否安装了随安装附带的 USB 驱动程序? 如果您仅看到2个端口而不是3个端口、则听起来 CDC 端口未正确安装。

    我们的快速入门指南 :www.ti.com/.../slou452的第2.4节介绍了驱动程序安装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这确实为我提供了下一个 COM 端口、但仍然没有工具连接。 仍在询问 NFCLink 软件、该软件应该是我在 LaunchPad 中构建和编程的 All_NFC_modes。 该指南未指明要尝试的手动连接、因此我尝试了全部三种连接、并得到了相同的消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    文件夹中包含多个项目、您是否使用了"F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes"项目?

    我假设下载的是 RW 1.03.00、您的 GUI 是 TI NFC 工具版本1.8? LaunchPad 是否已填充 RXD 和 TXD 的跳线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 F5529LP_TRF7970A_All_NFC_modes 上是
    是的、在工具1.8上
    我不确定 RW 1.03.00是什么????
    我从 CCS7.3.0编译和编程。

    已重置快速入门指南中的步骤。
    不确定正在发生什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    1.03.01是作为示例的一部分安装的内容。

    由于 COM 端口是#15、我能够使用手动使应用程序连接。

    在这里继续表单。

    谢谢