This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:1. 我可以将此芯片用作短期收发器吗? 2.唤醒我的 MCU?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/636354/tms37157-1-can-i-use-with-this-chip-as-short-term-transceiver-2-wake-up-my-mcu

器件型号:TMS37157

你好  

在数据表中写入:

数据通过 LF 链路通过 TMS37157直接从基站传输到微控制 器、反之亦然。

我的 MCU 依靠自己的电池工作、他在大部分时间都在接受睡眠。 我需要此芯片来唤醒他、并从 MCU 中记录数据。

大约每字节10k 或更多。 因此、我无法使用内部 TMS37157存储器来存储数据。 但是、我需要内部存储器来存储 ID 和一些其他常量数据、之后我需要直接与 MCU 通信以读取数据。

我不在乎低速率(8kbit/s)

这款芯片适合并满足了我 的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido -

    您需要这种安排吗? 是这样吗?

    如果是、则按此方式排列电路、然后按照以下步骤操作:  

    •PalFi 的充电电源电容器(CL)(充电)
    •PalFi 的充电电源电容器(CL)和 µP μ F (CP)(充电、写入、充电)
    •将数据无线编程到 PalFi 的 EEPROM 中(充电、写入)
    •从 PalFi 的 EEPROM 无线读取数据(充电、读取)
    •通过 PalFi 检查 µP 无线电源电压(充电、写入、读取)
    •通过读/写器激活 µP 无线(充电、写入、SUP)
    •将数据无线发送至微处理器(充电、写入、SUP、充电、写入、 WAKE、SPI、读取)
    •从微处理器无线读取数据(充电、写入、SUP、充电、写入、 WAKE、SPI、读取)
    •通过微处理器将数据编程到 PalFi 的 EEPROM 中(充电、写入、SUP、充电、写入、 WAKE、SPI、读取)
    •微处理器从 PalFi 的 EEPROM 读取数据(充电、写入、SUP、充电、写入、 WAKE、SPI、读取)
    •微处理器与特定于应用的电路(充电、写入、SUP、充电、写入、 WAKE、SPI、COM、SPI、读取)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我要表示感谢。

    第二个我有新问题


    我看到通信通过了第31页。
    此页面是闪存存储器? RAM 存储器? 因为它只有200K 的写入/擦除周期。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的存储器为 EEPROM、200k 周期值列在数据表的"典型"列下、最大值将取决于您的环境条件。