This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC26xx

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1184914/cc2652r-cc26xx

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SysConfigSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好!

我的 syscfg 1.15.0有问题...但该版本不是页面中持续的版本

我的当前版本是 CCS v10.3、我能否使用持续版本(CCS v12.1)解决此问题?

此致、

Tania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tania、

    请查看以下 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1183360 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1183077 

    如果您尝试使用 SysConfig 1.15.0、则这可能意味着您正在评估 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.40、在这种情况 下、您肯定应该根据 SDK 发行说明中列出的相关性使用 CCS v12.1。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。 我有一个新问题。

    请帮帮我。 安装 CCS v12.1和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13后发生此问题。

    此致、

    Tania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13后、SysConfig_1.15.0应位于 C:\ti 目录内、但这可能不是当前问题的根本原因。  如 CDT Build Console 窗口中所述、UNC 路径也不受支持。  我建议在本地创建新的 CCS 工作区、如桌面、而不使用目录中的任何""空格。  我还建议将 SysConfig 1.15路径更改为 C:\ti\sysconfig/1.15.0

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    解决了。 我已重新安装所有组件(CCS 和 SDK)。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Tania