请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7960 主题中讨论的其他器件: TRF7970A
您好!
我们是否有 NFC 可以支持 ISO7816-4的解决方案? 我们希望使用 mobilephone 来模拟 ISO7816-4卡。
谢谢、
沃尔什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Walsh、
如果我理解您的问题是正确的、那么您正在寻找一种读取器解决方案来读取模拟 ISO7816-4卡的智能手机。
在这种情况下、我们建议使用 TRF7970A 而不是 TRF7960、因为 TRF7970A 有一个完整的 NFC 堆栈可用。
请在我们的应用手册"使用 TRF7970A 的 NFC/HF RFID 读/写器"中找到更多详细信息
http://www.ti.com/lit/an/sloa227a/sloa227a.pdf
本文档还包含 NFC 堆栈和 演示 GUI 的链接。
此致、
Helfried Vollbrecht