This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:NFC 支持 ISO7816-4解决方案

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/735419/trf7960-nfc-support-iso7816-4-solution

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

我们是否有 NFC 可以支持 ISO7816-4的解决方案? 我们希望使用 mobilephone 来模拟 ISO7816-4卡。

谢谢、

沃尔什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walsh、

    如果我理解您的问题是正确的、那么您正在寻找一种读取器解决方案来读取模拟 ISO7816-4卡的智能手机。

    在这种情况下、我们建议使用 TRF7970A 而不是 TRF7960、因为 TRF7970A 有一个完整的 NFC 堆栈可用。

    请在我们的应用手册"使用 TRF7970A 的 NFC/HF RFID 读/写器"中找到更多详细信息

    http://www.ti.com/lit/an/sloa227a/sloa227a.pdf

    本文档还包含 NFC 堆栈和 演示 GUI 的链接。

    此致、

    Helfried Vollbrecht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helfried:

    非常感谢。