This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:Tx 完成中断后是否需要复位 FIFO 命令?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/734220/trf7970a-is-reset-fifo-cmd-required-after-tx-complete-interrupt

器件型号:TRF7970A

我遵循 ISO 15693应用的应用报告 SLOA157 - TRF7970A 参考固件说明。  

但是、我在文档中发现、一旦接收到 Tx 完成 IRQ、它就需要一个复位 FIFO 命令。 是否有人可以向我解释为什么有必要?

通常、一旦填满 Tx FIFO 并获得 Tx Complete IRQ、您就会期望 FIFO 已为空。 我想知道是否有任何方法可以避免这种冗余。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jung、

    它将 FIFO 重新置于默认的空状态。 不知道为什么它如此重要、但不这么做会导致 RX 结果变得垃圾。 它是必需的、您不能跳过它。