请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 我遵循 ISO 15693应用的应用报告 SLOA157 - TRF7970A 参考固件说明。
但是、我在文档中发现、一旦接收到 Tx 完成 IRQ、它就需要一个复位 FIFO 命令。 是否有人可以向我解释为什么有必要?
通常、一旦填满 Tx FIFO 并获得 Tx Complete IRQ、您就会期望 FIFO 已为空。 我想知道是否有任何方法可以避免这种冗余。