This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:ADCTST 配置寄存器操作

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/733889/cc2420-adctst-configuration-register-operation

器件型号:CC2420

如果可能、我想澄清一下 CC2420收发器中的 ADCTST 配置寄存器是如何工作的。 作为参考、ADCTST 配置寄存器公开 ADC_CLOCK_DISABLE、ADC_I 和 ADC_Q 变量。 我想澄清一下  

1) 1) ADC_I 和 ADC_O 值的变化频率。 由于同相(I)和正交(Q)分量以1MHz 的频率发送、因此我希望 ADCTST 的变化速率至少为2MHz、但实际频率是多少?

2) 2) ADC_I 和 ADC_Q 的数据类型是什么? 这些值是否有符号、它们的范围是多少?

3) 3) ADC_CLOCK_DISABLE 禁用哪个时钟? ADC 时钟? 如果它禁用 ADC 时钟、那么即使已设置 ADC_CLOCK _DISABLE、如何启用 ADC?

我们非常感谢您在这些问题的任何方面提供帮助。 我曾遇到类似的问题、但尚未找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2420是一款相当旧的器件、您认为这是什么主要原因? 还有问题的背景?

    1) 1)我希望 ADC_I 和 ADC_Q 信号同时更新。
    2) 2)它不是有符号值。 这是7位管线式 ADC 的直接输出。
    3) 3)不确定、也不太容易找到。 这是一个测试寄存器、因此、为了测试目的、ADC 的子模块被打开但并未计时?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我知道 CC2420未激活、但我们仍然可以访问多个 CC2420收发器、CC2420仍然在研究领域很受欢迎。 我想知道 ADCTST 是否可以用某种方式(不依赖于 RSS 和 LQI)估算通道条件、这就是原因。