请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2420 如果可能、我想澄清一下 CC2420收发器中的 ADCTST 配置寄存器是如何工作的。 作为参考、ADCTST 配置寄存器公开 ADC_CLOCK_DISABLE、ADC_I 和 ADC_Q 变量。 我想澄清一下
1) 1) ADC_I 和 ADC_O 值的变化频率。 由于同相(I)和正交(Q)分量以1MHz 的频率发送、因此我希望 ADCTST 的变化速率至少为2MHz、但实际频率是多少?
2) 2) ADC_I 和 ADC_Q 的数据类型是什么? 这些值是否有符号、它们的范围是多少?
3) 3) ADC_CLOCK_DISABLE 禁用哪个时钟? ADC 时钟? 如果它禁用 ADC 时钟、那么即使已设置 ADC_CLOCK _DISABLE、如何启用 ADC?
我们非常感谢您在这些问题的任何方面提供帮助。 我曾遇到类似的问题、但尚未找到解决方案。