主题中讨论的其他器件: TRF7970A、
您好!
在过去几个月中、我一直在开发使用 RFID 进行一些温度和湿度测量的硬件。 读取器部件由 MSP 微处理器和 RFID 收发器芯片 TRF7970A 组成、而传感器部件包括一些通过 I2C 连接到 RF430FRL152H 应答器的数字传感器。
除了我开始升高温度外、整个系统都运行良好。 当温度超过60°C 时、RF430FRL152H 芯片不响应 数据表中指出、最大自然通风工作温度为70°C、这对于我们的应用而言是例外 的、但60°C 的温度有点过低。 我还在论坛 (此处)上阅读了一个能够在80°C 左右测量温度的论坛
我的问题是、我可以对此采取什么措施? 芯片是否在达到70°C 时自行关断或在进一步工作时继续工作? 如果在60°C 时转弯、可以做什么?
感谢您的回复。
此致
Jan Slapšak ć