This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H 温度问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711890/rf430frl152h-rf430frl152h-temperature-problem

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

在过去几个月中、我一直在开发使用 RFID 进行一些温度和湿度测量的硬件。 读取器部件由 MSP 微处理器和 RFID 收发器芯片 TRF7970A 组成、而传感器部件包括一些通过 I2C 连接到 RF430FRL152H 应答器的数字传感器。

除了我开始升高温度外、整个系统都运行良好。 当温度超过60°C 时、RF430FRL152H 芯片不响应 数据表中指出、最大自然通风工作温度为70°C、这对于我们的应用而言是例外 的、但60°C 的温度有点过低。 我还在论坛 (此处)上阅读了一个能够在80°C 左右测量温度的论坛

我的问题是、我可以对此采取什么措施? 芯片是否在达到70°C 时自行关断或在进一步工作时继续工作?  如果在60°C 时转弯、可以做什么?

感谢您的回复。

此致

Jan Slapšak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    我不希望器件在60°C 时关闭、但我可能会看到射频性能下降。 当您说芯片没有响应时、您是指射频命令吗?

    您能否看到 I2C 总线是否仍按预期工作?

    芯片射频是由电池还是其他电源供电?

    您在哪个读取范围观察到问题? 如果您缩小读取范围、您是否获得任何射频通信?

    有多少电路板出现了此故障?

    您使用的是定制板还是 RF430FRL152HEVM?

    如果是定制板、读取器和标签的天线尺寸是多少? 读取器天线的调谐目标是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我使用的是定制电路板、其天线尺寸在您的文档中有介绍、因此尺寸相同。
    该芯片由射频场供电。 它在大约60°C 的温度下工作正常、此时似乎存在热关断。 芯片内部的温度不应超过60°C、因为它不会通过射频场接收到 ENoguH 功率。
    读数范围小于1cm。 现在、所有原型板上都发生了这种情况(4个原型板已制作)。

    我测量了 RST 引脚、它会振荡。 它看起来像是打开、检查温度、然后自行复位。

    此致、
    Jan Slapsak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    感谢您提供这些详细信息。 在1cm 的读取范围内、器件应正常运行。 我已将此问题和一些查询发送给系统团队、但他们可能需要几天的时间进行调查并报告。 如果我本周有机会、我还将尝试在温度室中测试 EVM、看看我是否可以重复任何此类行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    我仍在尝试为您获取反馈... 正如您可能理解的那样、设计工程师现在被分配到不同的项目中、因此在短时间内充分详细地了解这一点是一项挑战。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    谢谢你。 我将于下星期一回到办公室。 希望届时设计工程师会做出一些响应。

    此致、

    Jan Slapsak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    我被告知,调查时间表可能会有两个星期的时间。 这可能会更快、但不太可能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    好的、感谢您提供信息。 我们将在平均时间内等待。

    此致、

    Jan Slapsak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    系统团队是否对所描述的问题有任何新的看法? 我仍在等待任何有助于我们完成设计的答案。

    此致、

    Jan Slapsak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    我仍然没有收到任何反馈。 我将尝试在下周之前获取另一个时间估计值...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    我还没有得到任何东西。

    您的最终状态是什么? 这是否仍是未决问题或您是否继续处理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这仍然是一个未决问题。 我们非常感兴趣、您将为我们提供  一些有关 RF430FRL152H 温度依赖性的有用信息。 否则、我们需要考虑使用其他制造商提供的组件构建新系统。

    此致、

    Jan Slapšak ć