This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:CAN't 读取 Murata 标签

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/713574/trf7960-can-t-read-murata-tag

器件型号:TRF7960

大家好。 我的 RFID 设计可以读取大多数标签、但不能读取 Murata LXMS33HCNG-134。

我可以使用智能手机和 NXP 应用程序写入和读取标签、也可以使用 TRF7960EVM 板读取标签。 使用 GUI、我可以看到我的所有寄存器都匹配、但仍然很不幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我不完全清楚、您是否在定制电路板上遇到问题、但您可以在 TRF7960EVM 上顺利读取标签? 您是否尝试读取过其他符合 ISO15693标准的标签? 您使用什么命令来尝试和读取标签? 如果您使用的是定制板、那么您使用了什么固件库来开发 TRF7960代码? 您是否得到任何回复(如某种错误)、或没有回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Jacobi。

    我使用的是具有并行通信功能的 Microchip 18F4431处理器。 如果您可以帮助我上传 PDF 文件、我可以向您展示原理图。

    在 执行"Inventory"命令后、我会获得"无响应"中断。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您可以通过单击"插入代码、附加文件等..."上传 PDF 回复框右侧的选项。 这将带您进入高级编辑器、包括臭名昭著的"回形针"以附加文件。

    或者、如果您担心敏感信息、您可以通过单击我的姓名、然后单击我的个人资料页面右上角的"连接"向我发送朋友请求。 一旦被接受、您就可以向我发送一条包含您的原理图的私人消息。

    我认为原理图审阅是一个很好的步骤、但问题也可能与软件相关。 如果你得到一个无响应中断、这是否意味着你正在尝试进行防冲突? 还是从单个插槽资源清册命令获取? 无响应中断配置的时间周期是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph。 很抱歉、我给你姓氏。 哦! 无论如何、我会与您"交朋友"并发送原理图。 是的、我正在进行具有防碰撞功能的库存。 RX 无响应等待时间寄存器被载入0x0E。 此外、ISO 控制寄存器被载入0x02 (ISO/IEC 15693高比特率、26.48kbps、一个副载波、4选1、缺省设置)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    这是 TRF7960的寄存器转储

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢寄存器转储。 我将回顾我很快成功收到的原理图、但首先我想说、通过对各种 ISO15693标签进行的互操作性测试、我发现针对无响应等待时间的 DS 建议适用于 TI 标签、但并非所有供应商。 请尝试将无响应等待时间设置为0x15、看看这是否会提高性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    原理图注释:

    1) 1) EN 上缺少下拉电阻、这是关键、因为当 MCU 未在线时、可能会导致 TRF7960进入未知状态。

    2) 2)一些匹配的网络组件稍微关闭。 C50和 C51应为1500pF、C58应为27uF。 这些器件提供了需要与之对齐的50欧姆匹配天线、因此不具有匹配的网络精度会影响读取范围性能。 这不可能是您看到的行为的原因、但我仍然建议进行此更改。

    3) 3)我看到 VDD_IO 连接到5V、只需确认、PIC18输出5V 信号吗?

    4) 4) MOD 和 ASK/OOK 应具有下拉电阻(如果未使用)、PIC18是否执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph:

    将无响应等待时间设置为0x15无效。 我不断增加这一时间、但我仍然没有标签回复。 我还尝试使用封装外的"原始"标签。 无响应!

    另一件事。 我在 TRF7960EVM 上尝试了封装外的"原始"标签、GUI 未看到它。 在尝试读取标签之前、我是否需要配置/格式化开箱即用的标签? 他们是否可能被某种方式设置为"保持安静"。 顺便说一下、如果要求标签"保持安静"、如何扭转这种情况?

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    除非标签始终处于通电状态、否则它不能处于保持安静模式。 断电后、保持安静模式将被解除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,我想我发现了很多问题!!

    您的问题提示我再次检查标签 DS、我不知道我是如何第一次错过它的!

    "超微型封装(3.2 x 3.2 x 0.7mm)"

    这是我们的问题。 标签对于 EVM 天线太小!

    我们有一个与此类似的标签、尺寸为4x4mm、因此稍大一些、我们对能够一致读取标签的天线尺寸进行了以下分析、请查看此内容、还请注意、对于 Murata 标签、天线尺寸对于峰值性能而言会稍小一些: www.ti.com/.../scba035a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ralph 提供的信息。

    在我的故障排除过程中、我在天线附近放置了一个 Murata 标签、上面的标签读取一致、我的电路读取了这两个标签! 考虑到标签尺寸、这是否合理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    多少? 标签之间的电感耦合可能增强了它对读取的响应能力。 我不知道这种策略是否有效、但它也不是真正可靠的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    我购买了一些用于我的项目的 TI RF37S114HTFJB RFID 标签、我仍然无法通过我的电路读取它们、但我可以使用 EVM 板读取它们。

    我缺少什么? 在劳动节后、我们可以通过电话进行讨论吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您是否能够读取其他 ISO15693标签? 如果是、我怀疑天线尺寸和调优的硬件问题。 您的电路中使用了多大尺寸的天线? 您是否有关于如何对其进行调整的详细信息?

    抱歉、我们不支持通过 E2E 致电客户。