Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2650, CC2650STK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他部件:TIMAC、、 、CC1350STK
工具/软件:TI-RTOS
大家好!
我想知道 TIMAC 是否可以使用 I2C 协议与 Sensortag cc2650上的另一个传感器进行通信、我已经阅读了文档文件 MAC CoP 接口指南、并说 CC26xx MAC 协处理器当前仅支持 UART。 所以我想证实这一点!
如果不是这样、我会要求您提供帮助、以指导我如何在 IAR 上的示例项目上实现它。
我还注意到 TIRTOS 可以作为一个选项来获取驱动程序以实现 I2C 通信、但当我尝试在编译时将驱动程序添加到工作区时、它会启动一个错误。
希望一切都好,祝你度过美好的一天!
右侧