This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:TIMAC 是否可以实现 I2C 通信以与传感器标签上的另一个传感器进行交互?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/706771/rtos-cc2650-can-timac-implent-i2c-communication-to-interact-with-another-sensor-on-the-sensor-tag

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他部件:TIMAC、、 、CC1350STK

工具/软件:TI-RTOS

大家好!  

我想知道 TIMAC 是否可以使用 I2C 协议与 Sensortag cc2650上的另一个传感器进行通信、我已经阅读了文档文件 MAC CoP 接口指南、并说 CC26xx MAC 协处理器当前仅支持 UART。 所以我想证实这一点!  

如果不是这样、我会要求您提供帮助、以指导我如何在 IAR 上的示例项目上实现它。  

我还注意到 TIRTOS 可以作为一个选项来获取驱动程序以实现 I2C 通信、但当我尝试在编译时将驱动程序添加到工作区时、它会启动一个错误。  

希望一切都好,祝你度过美好的一天!  

右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 RH、

    我想您会误解 MAC CoP 用于哪些用例。 当您希望主机运行应用程序时、使用 Mac CoP、它连接到仅充当网络处理器的设备。

    您需要的是让 CC2650STK 与某些传感器进行通信、并且可能会通过与 TI 15.4-stack 联网发送数据、或直接连接 MAC。 在这种情况下、您不需要 MAC CoP。

    您可以在 SimpleLink CC13x0 SDK 中找到最新的 I2C 驱动程序。 只需复制 I2C 驱动程序文件、并根据 CC1350STK 板级配置文件定义 I2C 驱动程序对象的方式更新板级配置文件。

    SimpleLink CC13x0 SDK: www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13X0-SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Edvard!
    哦、现在我明白了、非常感谢您的回答。
    那么、在 IAR 中、我只需更改板级配置文件并调整处理器的 I2C 引脚。
    我是否必须在节点项目的选项中包含任何已定义的符号?

    您好!
    右侧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能还必须直接在项目中包含驱动程序文件。 除此之外、是的、修改您的板级配置文件应该足够了。