This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7960A:MISO 端口无响应且无标签检测

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TRF7960A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/705048/ccs-trf7960a-no-response-on-the-miso-port-and-and-no-tag-detection

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529TRF7960MSP-EXP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试运行 DLP-TRF7970A 提供的经改编的代码版本、使其适用于与 MSP430F5529关联的 TRF7960A。

问题是 MISO 端口上没有任何响应、IRQ 信号看起来异常。

我已经在直接读取/写入命令时更改了串行时钟的极性、但随着我遵循 有关"使用 SPI 接口与 TRF7960 "的应用报告、

我无法完全理解下一条有关 IRQ 状态寄存器读取的指令、我尝试在发送的每条命令上发送0x6C 命令、但 在进行此更改后、我没有更多的 RF 输出。

此外,60A 中的 FIFO 长度为12字节而不是127字节这一事实是否会干扰读取协议?

以下是我获得的信号的图片:

蓝色:IRQ

红色:射频输出

绿色:MOSI

黄:MISO

此致、

Samy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haouara、

    您是否正在使用 TI 固件示例?

    我们有一个在 MSP-EXP432G2 LaunchPad 上支持 TRF7960A 的示例、该示例不太难移植到 MSP-EXP430F5529 LaunchPad。 我建议使用: www.ti.com/.../sloc297